This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:CCS Theia 未显示 F2833x 的任何示例项目

Guru**** 2484305 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445947/sm320f28335-ht-ccs-theia-not-displaying-any-example-projects-for-f2833x

器件型号:SM320F28335-HT
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28335

工具与软件:

我在 OSX 14.6.1上新安装了 CCS Theia 1.5.1。 如何查找 F2833x 系列的示例工程? F28374D 等一些类似器件在 IDE 中显示了示例选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    我会直接从 SDK 导入示例、以此为起点: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\device_support\f2833x\examples

    让我将您与正确的人联系起来、以确认  您看到的行为。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    C2000Ware 软件包不会标记 F28335或 TMS320F28335支持的任何示例。  有一些关于此器件的示例、它们只是没有正确标记。

    可以使用艾什瓦尔亚建议的导入方法、也可以从"视图"菜单中打开 Resource Explorer。  然后、您可以浏览 C2000Ware 内的示例。 您可以在下面找到 F28335示例。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意的另一点是、对于其中的某些工程、它们不会设置对 C2000Ware 的依赖关系。  在 CCS Eclipse 中、我们知道该操作、会自动将其插入 CCS Theia/ CCSv20现在没有执行此操作、但您可以在此处修复: