This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445795/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

对于 MSP430F51控制器、我只使用了5引脚连接器进行调试和编程。

通过 TMS320F28035、我看到其数据表第24页上的 14个引脚的连接(图5.4)。

所示的某些引脚不对应于: 《XDS110调试探针用户指南》

图2第9页

我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo:

    C2000可与 TI 20引脚标准(可在 XDS 用户指南中查看)或 TI 14引脚标准一起使用。 XDS110调试探针附带适配器、该适配器可根据20引脚标准调整14引脚标准、因此您可以使用其中任何一个。 有关这些标准的更多信息、请访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Peter.

    您向我推荐 TMS320C6000 DSP 的文档;我有: XDS110调试探针用户指南

    我认为这更合适。 在该文件中没有14引脚较大接头的示意图、尽管它在框中显示了用于转换20-->14的硬件。

    需要14个接头来模拟20引脚迷你连接器、其细针不提供可靠性。

    我不得不说、没有解释 XDS110 20引脚连接器上列出的信号:nRESET;它在14引脚连接器上消失。

    在您 建议的纸张中、幸运的是存在14引脚连接器的原理图。

    根据这些信息、我发现我不再使用 MSP430的简单5引脚 JTAG、而是使用14引脚连接器。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo:

    我参考的链接也适用于 C2000系列 MCU。 了解您所使用的硬件将会有所帮助。 它是带有 HSEC 集线站的 controlCARD 吗? 在这种情况下、您需要符合 TI JTAG 引脚、14或20引脚、具体取决于集线站的硬件版本。  

    5引脚 JTAG 并不是我们的标准化布局之一、可能仅适用于定制用例。 但14引脚适用于 TI 器件。 如上所述、XDS110调试探针本身应附带连接到14引脚接头所需的所有适配器。

    对于 nREST/nRST、这只是调试器提供的可选信号、许多器件不需要该信号、因此14引脚标准中省略了该信号

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Peter.

    出于我的目的、我将在原型上使用10引脚 Canon 接头、它小于14引脚。

    我看到10个引脚收集所有的信号、包括 GND 红色信号5次。

    Thansk 你的帮助,恩佐