This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TMS320F2800157-Q1:

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444432/tms320f2800157-q1-tms320f2800157-q1

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

你(们)好

我们要求感知飞行控制表面的位置、因此我们已针对应用选择 F280037CPTQ1。

我要求您的团队让我们了解 EOL (持久性)和航空应用程序的任何认证。

此致

Ayyappan A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您讨论的是 F28003x 而不是 F280015x (同样、我的评论对于两者都相对相同)。

    该器件已激活、目前没有使 F28003x 器件 EOL 的计划/意图。 它在整个 C2000产品系列中相对较新、我们仍然活跃在采用2004年以上发布的旧工艺技术的器件上。

    我们不具备 TI 特定的机载应用认证、但 如果您查找 功能安全文档、产品页上会提供与器件相关的安全文档 -如果客户正在寻找获得认证的信息、这里提供 FSM。

    此致、

    Allison