This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何同步两个 TMS320F28379D 以获得24个 ePWM?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444379/tms320f28379d-how-can-i-synchronize-two-tms320f28379d-to-get-24-epwm

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

对于我的工程、我将需要24个 PWM、可以使用两个 TMS320F28379D 生成这些 PWM。

是否有任何方法可以从两个 TMS320F28379D 同步 ePWM?

任何帮助或指导都将不胜感激。

Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    澄清一下、听起来您好像在尝试跨器件同步 PWM。 一种方法是将一个器件视为主/控制器、并将另一个器件同步到它。 这可以通过使用器件#1的 PWM 同步输出(可以使用输出 XBAR 将其引出至引脚)并使用输入 XBAR 将其路由到器件#2作为外部同步源来实现。 上面可能会有类似的 E2E 问题、如果您也能够仔细阅读论坛、其中解释了如何执行此操作。 请告诉我、这对于您的应用来说是否可行。

    此致、

    Allison