This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:问题

Guru**** 2484305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445563/launchxl-f28069m-question

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具与软件:

对于我们之前询问的同一个问题、尤其是关于 TI F28069硬件板的问题、我们仍与您联系。 单击您提供的链接后、我们确认串行端口显示在设备管理器中。 但是、运行 MATLAB Simulink 示例时、我们仍然会遇到显示"Download Executable to Hardware"的错误窗口。

尽管执行了链接中提供的所有步骤、但在 MATLAB Simulink 中连接仍然不成功。 此外、在 Code Composer Studio (CCS)中配置目标时、我们观察到仍未建立连接。

我们在下面附上了相关代码。 如有必要、我们还可以提供 MATLAB Simulink 文件。 我们非常希望能迅速作出答复、帮助我们解决这一问题。

谢谢你。

CCS 代码

[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试 Probe_0]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

C:\Users\user\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
  ccs1281\0\0\BrdBat\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库编译时间为"10:09:41"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

--- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

--- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]----

没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

--- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

--- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------

此路径长度测试使用由64个32位字组成的块。

JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径固定在一。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径固定为1。

--- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]-------------------------------------------------------

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 执行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
某些值被损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

--- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]---------------

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 执行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
某些值被损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

这是 CCS 错误代码

这是正确的硬件选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看此应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    出错的最可能原因是 launchpad 上的开关、该操作将在 launchpad 用户指南中进行介绍。  

    此致、

    Ben Collier