This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:错误3

Guru**** 2482525 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444819/c2000-gang-error-3

器件型号:C2000-GANG

工具与软件:

尊敬的先生。

我是京洙韩、韩语、沃金智能零部件股份有限公司

我从 TI 主页和 Digikey 购买了 C2000-GANG。

但其中一些示例在进入程序时出现错误、如下所示:

"错误3:API 固件 CRC 错误! 应该会重新加载 API 固件。"

设备 LCD 屏幕上没有显示。

编号:1707-0560和2206-1639

我该怎么做?

在韩国有没有地方可以获得 A/S?

请检查并回复我。 (smart@smartelec.co.kr 或 kyung7512@smartelec.co.kr)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kyungsoo、

    通过为您研究此问题、您将希望在接下来的几天内获得反馈并给予回复。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kyungsoo、

    作为更新、如果您使用 GUI 软件、那么应该重新加载 API、然后应该修复错误3。 液晶屏也应该正常。

    错误3是在激活 LCD 之前启动。

    谢谢。此致、

    Charles