This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:用于打印调试信息的 UART 端口

Guru**** 2483085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444337/tms320f28377d-uart-port-for-debug-information-print

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

嗨、专家  

客户如何知道我们是否在 F28377上进行了一些设置 、 以实现使用 UART 来打印调试日志、例如我们的 AM263。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我想客户可以查看附带 SCI 示例的 F2837X Launchpad、其中展示了如何使用 XDS100完成此操作。

    此致、

    Ben Collier