This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:TMS320F28P650DH

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442332/tms320f28p650dh-tms320f28p650dh

器件型号:TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好

有没有人使用 F28P65X LaunchXL 板的 RJ45和 CM 成功实现了以太网(TCP-IP)通信?

例如调整

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples\enet_lwip\

P65X 的388D (有2个 EtherCAT 端口和1个以太网端口)示例?

是硬件可能还是应该忘记?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不可能的。 F2838x 器件具有 EMAC 以太网外设、而 F28P65x 器件没有。 它仅具有 EtherCAT 外设、这是不同的、无法进行标准以太网。

    此致!

    Kevin