This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:为 LAUNCHXL-F28069M Launchpad 提供了哪些 InstaSPIN GUI

Guru**** 2922420 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPINUNIVERSALGUI, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446480/tms320f28069m-what-instaspin-gui-are-available-for-launchxl-f28069m-launchpad

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、INSTASPINUNIVERSALGUI

工具与软件:

您好!

我现在只能使 F28069M Launchpad 与 InstaSPIN Universal GUI v1结合使用(如下所示)

问题是通用 GUI 中的项无法满足我的需求(甚至不允许我选择电机类型)。 根据 qsg_gui_instaspin_foc.pdf、还有另一个 GUI 看起来如下所示、但文档似乎显示它仅支持 TMDSCNCD28069MISO controlARD、我不知道从何处获取。

然后、我安装了另一个名为 C2000 InstaSPIN 通用 GUI 的 GUI (如下所示)、但它无法与 F28069M Launchpad 连接、并且连接失败消息栏显示它专用于 F280049C  

有人可以澄清一下 GUI 的所有这些困惑吗?

除了通用 LaunchPad 之外、哪个可用于 F28069M Launchpad?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 motorWare 中的 GUI 实验用户指南、这里有适用于 InstaSPIN-FOC 的 INSTASPINUNIVERSALGUI、可支持 F28069M Launchpad

    用于 MotorWare 通用 GUI 的 GUI 编写器运行时安装和 Webapp

    INSTASPINUNIVERSALGUI

    http://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI

    您应该会使用 BoosterPack 的通用 GUI、请遵循以下文件夹中的指南。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\universal