This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335ZHHA 和 TMS320F28335ZAYA 之间的区别

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445564/tms320f28335-the-difference-between-tms320f28335zhha-and-tms320f28335zaya

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TMS320F28335ZHHA 和 TMS320F28335ZAYA 之间有何区别?

根据我的理解、封装方面只有一些差异、但客户反馈、他们无法将代码编程到 适用于 TMS320F28335ZHHA 的 TMS320F28335ZAYA 中。  有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花几天时间给您回复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高强、正确、这只是一个微小的封装差异、它们可直接替换。   我们不应期望闪存编程与软件包相关、否则也是导致该问题的原因。  我们也没有收到任何其他客户投诉此类问题、因此我们需要从基本方面开始:

    客户是谁?

    他们的设置中还有其他变化吗?

    故障材料的数量是多少?  有多大比例的 ZAY 有问题?

    您能否提供可疑材料的 LTC?