This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为 CPU1 + CPU2配置 SysConfig

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445570/tms320f28388d-configure-sysconfig-for-cpu1-cpu2

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

在 SysConfig 中加载双核示例工程时、我注意到该工程包括两个互连的 SysConfig 文件(如随附的图像所示)。 这些文件的链接方式使我可以使用顶部的选项卡在它们之间切换。

但是、在我自己的工程中、我只能管理一个 CPU1 SysConfig 文件、另一个 CPU2 SysConfig 文件、但我无法链接这些文件、因为它们在示例工程中。

是否可以对工程进行配置以实现此类链接的 SysConfig 设置? 或者我是否需要以示例项目为基础开始新项目以复制此配置?

我们非常感谢您提供任何见解或指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以查看 C2000Ware 中提供的示例工程(ipc_ex3_basic_sysconfig)( \driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\ipc\ccs)。  您可以在记事本中打开、 看看它是如何链接 CPU 特定项目的。  

    它基本上是单个 projectspec 文件、其中包含两个特定于 CPU 的工程。

    您可以针对您的项目采用类似的方法。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的及时响应。 目前、我的工程不包含.projectspec文件。

    请向我介绍详细说明如何创建.projectspec文件并将其集成到现有项目中的任何文档或资源吗?

    此致、

    Wilko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilko,

    请访问该链接以了解有关 projectspec 的更多信息

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projectspecs.html

    我建议从 C2000Ware 中提供的空工程开始 、该工程 位于中的 empty_c28x_dual_sysconfig  \driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\empty_projects\ccs 文件夹。  

    这是一个空的主题、您可以向该项目添加代码/文件、并根据需要更新 ti。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的建议。 遗憾的是、工程(CPU1、CPU2、CM)非常大、由于依赖性和复杂性较大、因此整合这些工程不切实际。

    有太多的组件可能会在该过程中损坏。

    我将继续维护两个独立的 SysConfig 文件。

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Wilko.