This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:晶圆可追溯性

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431415/tps62160-wafer-traceability

器件型号:TPS62160

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我们是否可以从器件顶部的标记跟踪晶圆 ID /可追溯性?

MPN 就是这样的例子:

TPS62160QDSGRQ1

5432A0GPAANRQ1

谢谢!

Arturo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artuo:

    我们无法提供晶圆 ID 的信息。 抱歉。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我理解。 可能不是 ID 信息、而是晶圆的生产日期代码?

    晶圆可追溯性是福特最近提出的一项要求、我们正在寻找将此类详情包含在我们的记录中的选项。

    此致、

    Arturo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artuo:

    明白了、我会请产品工程师提供这些信息。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    您的产品工程师是否有任何反馈?

    谢谢!

    Arturo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artuo:

    我已进行检查、他们已 进行搜索、表示 无法通过 顶部标记跟踪此晶圆 ID。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    如果晶圆 ID、则无法通过顶部标记跟踪晶圆 DC 或晶圆#Lot。 我们是否能在您的箱形标签中找到与之相关的内容?

    也许您的产品工程师可以向我发送电子邮件(arturo.jimenez3@flex.com)、以讨论此级别的详细信息。  

    谢谢!

    Arturo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artuo:

    让我来检查一下、稍后再给您回复。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:

    您可以联系 PE 电子邮件:weijian-zhao@ti.com 进行讨论。

    谢谢!

    Colin