This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:数据缓冲器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443425/tms320f28388d-data-buffer

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、我想使用 F28388D、 我不得不请求您的帮助。

如果我使用 F28388D 通过高速 SPI 接收数据(使用 DMA 模式)、 如果 DMA 缓冲器的长度为8、当 SPI 接口接收到8个数据时、 MCU 将从 SPI 接口获得中断、然后 MCU 读取 SPI 数据、SPI DAM 就可以准备好接收新数据。 如果 MCU 不移走这些数据、传入的数据将会丢失? 对吧? 是否有使用新数据覆盖旧数据的机制? 我只需要最新的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    请参阅 C2000WARE 中的 SPI_Ex5_loopback_DMA 作为开发的基础。 您可以修改示例以符合高速模式等要求。  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 这个问题不是关于 SPI 高速、而是关于数据队列、 如果 MCU 未读出这些数据、SPI 接口是否可以接收新数据? 或者这些新数据会丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、

    因美国假期而延迟、我们对此深表歉意。 如果在使用中断和/或未读取数据时未触发中断、数据将保持在缓冲区中、直到在下一次传输中被覆盖。  此时、我们无法恢复旧数据。

    此致、

    Aishwarya.