This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:驱动 TMS320F280025C 和 DRV8323RH 板上的 LVSERVOMTR 时出现错误

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, TMS320F280025C, DRV8323, DAC128S085EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415596/tms320f280025c-errors-while-driving-lvservomtr-on-tms320f280025c-and-drv8323rh-board

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LVSERVOMTRDRV8323DAC128S085EVM

工具与软件:

我正在使用 TMS320F280025C 和 DRV8323RH 套件在 LVSERVOMTR 上进行开发、并按照"MotorControl SDK 通用工程和实验室"指南上的步骤进行操作、但在构建阶段4中、在我构建此工程以在电路板上运行后、我始终会遇到此 currentUnbalance 错误、但我不知道是什么原因或如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我尝试针对电机参数运行电机识别、仍然会得到相同的电流不平衡错误、然后出现"无法初始化"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流不平衡误差表示其中一个相电流高于或低于其他相电流。

    1. 该工程的编译配置是什么?
    2. 在 user_mtr1.h 中、user_motor1的值是多少?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    1、我使用 DRV8323RH 的构建配置

    2. Teknic_M2310PLN04K 的电机(与此实验开发套件中所需的相同)

    谢谢!

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的预定义符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 请仔细检查 UMCL 用户指南中的所有设置说明-断开连接、跳线等
    2. 构建级别3中是否会出现此问题?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、所有电路板连接都好,都和用户指南一样。

    此问题仅在构建级别4 (基于 FAST 的无传感器 FOC 算法)中发生。 无论是运行电机参数识别、还是尝试直接运行电机。

    3、电机在 eSMO、ENC、HALL 等其他算法下可以正常运行。

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen

    有意思。 电压 ADC 读数的精确度如何? 如果其他所有器件都正常运行、这让我认为一个或多个电压 ADC 通道上出现了故障。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我开始电机或参数识别之前的表达式、我提供给 DRV8323板的电压为24V

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但首先、此构建阶段4可以正常在板上运行以进行参数识别、并且也可以运行电机(但电机运行速度非常慢、即使基准速度设置为60Hz)。 我不知道为什么它现在不能运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在想知道是不是只与 FAST 相关的参数不正确、还是用于电压桥臂的 ADC 设置不正确。

    • 在构建级别3中运行电机
    • 查看 motorVars_M1.adcData 的内容
    • 具体而言、我们想知道以下要素的内容:
      • motorVars_M1.adcData.V_V
      • motorVars_M1.adcData.offset_V_SF

    在构建级别3中运行电机时、确定以下各项:

    1. motorVars_M1.adcData.offset_V_SF 中的全部3个值是否约等于0.5?
    2. motorVars_M1.adcData.V_V 中的3个值是否可信?
      1. 这些是 U/V/W 相电压、用于背景情况(如果不清楚)。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在构建级别3中检查了这些元素、看起来一切都好吗?

    motorVars_M1.adcData.V_V 中的全部3个值均约为"-9"、motorVars_M1.adcData.offset_V_SF 中的全部3个值约为"0.5"

    这里是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OFFSET_V_SF 正确为0.5、表明这似乎不是电压 ADC 设置中的问题。

    在构建3中运行电机时、  motorVars_M1.estOutputData 中的转速是否与实际电机转速 motorVars_M1.speed_Hz 非常匹配?

    如果您有示波器、在示波器上查看生成的角度和估算的角度也会很有用、如用户指南中所述。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得 motorVars_M1.estOutputData 中的速度值应该与我的速度设置值(60)相同、我可以再次运行它并向您提供反馈、但我将在下星期一(我在 本周度假)。 请不要关闭此问题。

    谢谢!

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    motorVars_M1.estOutputData 的输出看起来与实际电机转速非常吻合、而 motorVars_M1.estOutputData 的 Fe_Hz 在50和70之间变化、而我的给定速度为60。

    我有一个示波器、但我没有 EPWMDAC 或 DAC128S、因此我不知道如何直接使用它、我只使用目录来观察它。

    顺便说一下、运行几分钟后、电机变热、甚至变热、这是否正常? (但如果我使用 ENC 或霍尔传感器运行、则不会发生这种情况)

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电机变热、尤其是仅用于快速运行、这是不正常的。  根据通用电机控制实验用户指南附录中提供的说明、再次检查 user_mtr1.h 中的所有电机物理参数-其中一个或多个参数不正确。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经根据自动偏移计算更新了 param USER_M1_Ix_OFFSET_AD 和 USER_M1_Vx_OFFSET_SF、还选择了正确的电机模型"Teknic_M2310PLN04K"、但是我应该如何知道如何将其他参数更改为 适当的值?

    在构建级别4中、它可以在没有"电机识别"的情况下运行、但只 能非常缓慢地旋转(仅在快速模式下)、在 eSMO 下、它可以正常旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了您使用的是预定义的电机。

    您是否已完成通用电机控制实验用户指南中列出的以下步骤?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、仅需执行前2步、因为我未使用 DAC128S085EVM 板来监控 变量、而是通过表达式中的变量直接更改参考速度

    此外、我可以在1级、2级和3级上运行这个电机、而不会在任何可用算法下出现任何错误、包括 FAST。

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen

    感谢您的确认。 我要问的原因是、只有 FAST 算法才需要组装这些电容器、而不是其他的。 到目前为止、我提出的每一个问题都与之前的一个例子有关、在这个例子中、我看到了与此问题类似的东西。

    您可以执行以下调试步骤吗?

    • 第一:
      • 电机的运转方式  构建级别3
      • 使用启用 FAST 的情况运行电机
      • 在 DATALOG 工具中、打开两个图形、显示以下变量:
        • 开环生成的角度:  motorVars_M1.angleGen_rad
        • FAST 估算器估算角度:  motorVars_M1.angleEST_rad
      • 运行电机时、截取一个同时显示两个图形的屏幕截图。 我们希望这些波形基本相同(锯齿波形)。

    • 第二:
      • 电机的运转方式  构建级别4
      • 使用它运行电机 FAST 和 eSMO 都启用
      • 在 DATALOG 工具中、打开两个图形、显示以下变量:
        • eSMO 估算器估算角度:  motorVars_M1.anglePLL_rad
        • FAST 估算器估算角度:  motorVars_M1.angleEST_rad
      • 有效的方法 、设置 motorVars_M1.estimatorMode 更改为"Estimator_MODE_eSMO "
      • 运行电机时、截取一个同时显示两个图形的屏幕截图。
      • 使用 Expressions 窗口停止电机。  置位  motorVars_M1.estimatorMode 转换为"Estimator_mode_fast "
      • 运行电机时、再截取一张屏幕截图、其中显示了两个图形的同时显示。

    执行这些调试步骤后、您应该看到3个屏幕截图。

    1. 使用2个图表运行开环、构建级别3。 其中一个图表显示 motorVars_M1.angleGen_rad、另一个图表显示 motorVars_M1.angleEST_rad
    2. 构建级别4、运行包含2个图表的 eSMO 估算器。 其中一个图表显示 motorVars_M1.anglePLL_rad、另一个图表显示 motorVars_M1.angleEST_rad。
    3. 构建级别4、运行带有2个图表的 FAST 估算器。  其中一个图表显示 motorVars_M1.anglePLL_rad、另一个图表显示 motorVars_M1.angleEST_rad。

    请在此处发布所有3张屏幕截图以供我观察。 这应该会让我对问题有很多了解。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *这是步骤1:

    *这是步骤2:

    * eSMO:

    **快速:

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen、在最后的屏幕截图(启用 FAST 和 eSMO 的构建4、使用 FAST 作为主要估算器)中、电机的行为是否仍然异常?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很抱歉、我忘记更改构建级别、下面是步骤2 (第二步)的新屏幕截图:

    ** eSMO

    **快速

    电机 旋转得非常缓慢

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen

    对反应延迟深表歉意。 我想我已经提到过、我在过去看到过非常相似的问题、到目前为止、这些问题似乎都不适用。 这是非常奇怪的。  请发布这些图片:

    1. F280025C LaunchPad 顶部的图像
    2. DRV8323RH Booster Pack 顶部和底部图像
    3. LaunchPad、Booster Pack 和电机的完全连接设置图像。

    为了清晰起见、总结我当前的思维过程:如果 eSMO 和构建级别3有效、但 FAST 不有效、这会向我表明以下任一项存在问题:

    • 电压检测、导致 FAST 失败
    • FAST 估算器设置、具体导致此电机 FAST 失败
    • 轨迹/斜坡/压摆发生器、导致启动失败

    其中:

    • 您已确认电压感测似乎良好。
    • FAST 估算器设置已知良好、我们可以看到、当 FAST 未实际控制电机时、估算似乎有效。
    • 如果未被触摸、则 traj 发生器应该良好。 我没有在本地复制这种行为、因此我不知道为什么它在您的计算机上会很糟糕、但我不知道。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osborn,

    是的,这也让我困扰,因为它以前可以工作,但突然有一天,它只是不能,但我没有改变任何设置或电线连接。

    以下是图片

    我在280035C 和 DRV 板之间使用导线连接、因为我没有弯曲 J3-29和 J3-30、我只是从连接中跳过了它们

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它以前工作过但现在不再工作、则可能其中一根电线出现故障。 LP 和 Booster Pack 之间的跳线可能会在许多信号中导致不稳定。 我建议直接连接两个板、为了避免直接弯曲引脚、我们有时会做的一件事是在 LP 顶部附加一组额外的连接器、然后弯曲或移除这些引脚。

    器件型号为 Samtec SSQ-110-03-T-D、如 LP 的 BOM 中所示。

    让我知道直接连接是否可以改善情况?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osborn,

    感谢您的建议、我现在直接连接 DRV 和 LaunchPad (bend J3-29和 J3-30)、但我处于同样的情况:

    1.如果我直接尝试启动电机、它旋转得非常慢、即使 speedRef 设置为60也是如此

    2.如果我尝试启动自动电机识别,启动失败了,出现"currentunbalance"和"tartupFailed"错误

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen

    对反应延迟深表歉意。 您是否有任何其他 LaunchPad 和/或 BoosterPack 可在 A/B 交换中验证此问题? 在此隔离问题很重要。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osborn,

    我更改了另一个 LaunchPad 以尝试运行它、但  行为完全相同、如何在 A/B 交换中验证问题?

    此致、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen、您是否碰巧有另一个 DRV 板? 我怀疑的是某件事已受损。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负、但非常感谢。

    Hengchen