This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65x 上可使用多少个 eQEP 模块?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445328/launchxl-f28p65x-how-many-eqep-modules-can-be-used-on-the-launchxl-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

你(们)好

我目前正在使用 Simulink、正在寻找能够同时驱动四个编码器的微控制器板。

LAUNCHXL-F28P65x 的数据表指出它有两个 eQEP、但当我在 Simulink 中查看硬件信息时、似乎支持六个 eQEP。

LAUNCHXL-F28P65x 是否可以使用六个 eQEP?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daichi:

    LAUNCHXL 只能支持2个 eQEP 连接器。 然而、器件最多可连接6个 eQEP 模块。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢您的回复。

    这是否意味着、除了两个连接器外、还可以通过配置 GPIO 引脚来使用额外的四个 eQEP 模块以实现 eQEP 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    非常感谢!