This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:建议设置为5.6未使用引脚的连接的原因

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445386/tms320f28p559sj-q1-reasons-for-the-recommendation-setting-of-5-6-connections-for-unused-pins

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具与软件:

你(们)好

客户想研究 未使用引脚的5.6连接、EMC 或其他中的数据表注意事项是什么? 如果引脚未按建议处理、会有什么风险。

谢谢  

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我今天出差,请给我另一天的答复。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    EMC 是一个风险、ESD (可能由 EMC 引起)是另一个风险、在一般情况下会产生噪声耦合、特别是对于附近的模拟引脚会因切换相邻引脚而受到影响的情况。

    我认为 GPIO 引脚的一个选项至少是设置为输出和驱动、输出缓冲器上的电流消耗(如果未连接任何器件)应非常小、这可以在器件运行时提供一些保护。

    这并不能解决器件启动并可以控制引脚的问题、我想说对于具有 JTAG 功能的关键引脚、更重要的是不要因为功能原因而悬空、即器件不会无意中进入扫描或测试模式。

    此致!

    Matthew