This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:当将 ECSDA 工程从 F280049迁移到 F28P55x 时、sig_r_val 和 sig_s_val 没有任何 vaule?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445547/tms320f28p550sj-when-migrate-ecsda-project-from-f280049-to-f28p55x-sig_r_val-and-sig_s_val-do-not-have-any-vaule

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

 将 ECSDA 工程从 F280049迁移到 F28P55x 时、 sig_r_val 和 sig_s_val 在分步调试期间没有任何 vaule?

当我们进入有关 ecc_sign_hash (hash、hashlen、cursen_name、private _key、per_message_random_number、 sig_r_val、sig_s_val、&PRNG);

当它运行到 while (1)时、它将 生成签名并分别将 r 和 s 值存储在 sig_r_val 和 sig_s_val 中、但我们在这里看不到任何值。 您能帮助我们调查这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本示例并不是最新的、已从 C2000Ware 中弃用。 C2000Ware 的下一个更新将具有该库的更新版本。 同时、如果客户需要此库的版本、请让他们联系 FAE 联系人。