This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:PSFB DCDC 转换器软启动

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445436/tms320f280039-psfb-dcdc-converter-soft-start-queation

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

大家好、我是 Sangmo Kim。

我开发了相移全桥直流/直流转换器(参考 TIDM 02000)。

我想知道为什么电流基准是作为电压误差的差值。

I CONTROL PWM 为55kHz、电压误差每300kHz 计算一次电流基准。

我很好奇、为什么根据电压误差值计算出的电流基准值间歇性变得非常大。

案例1。 电压误差为0、但计算了电流基准值。

案例2. 电压误差相同、但电流基准值不同。

谢谢!

此致、

Sangmo、Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    电流基准 (馈送到 DAC)是2p2z 补偿器的输出。 此补偿器的输入是输出电压和基准电压之间的误差、如果此误差保持不变、则补偿器将增加其输出、尝试减小该电压误差零点。 如果误差仍然不为零、则它将在下一个周期中进一步增加。 这就是误差变得越来越大的原因。 您必须确保两个环路的反馈信号链完好无损。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit。

    感谢您的答复。

    我又收到一个问题。

    在第2种情况中、存在电压误差。 因此电流基准变得越来越大。 我明白了。

    在第1种情况中、没有电压误差、但有电流基准、我不知道这个原因。

    附加的电压电流环路在 CLA 下运行、300kHz。 我是否能够通过 DAC 每300kHz 测量一次电压误差和电流基准?   

    谢谢。

    此致、

    金相模  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangmo:

    在没有电压误差的情况下、输出电压等于基准电压、并且为了保持该负载两端的电压、我们需要提供有限的负载电流(电流大小取决于负载值)。 补偿器输出将在该电流基准有限值处停止上升、以便内侧电流环路可以调节该负载上的电流、使输出电压等于基准电压、并且误差将保持为零。 在该有限电流参考值下、 可实现系统平衡。

    5~10外部电压控制环路频率、可以更高、但通常比内部电流环路慢2 μ s 倍。 这是因为 可以认为内部环路的基准值(即外部电压环路控制器的输出)相对恒定。 在 PSFB 中、内部受控变量是变压器初级中的电流、外部受控变量是由内部电流环路充电的电容器上的电压。 电容器上的电压通常是较慢的变量、因此有理由选择电流作为内部较快的变量。 如果您尝试保持相等、则外部电流环路的动态特性将影响内部电流环路的性能。

     

    此致、

    Sumit