This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:任务之间 CLA 寄存器的持久性

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443735/tms320f28388s-cla-register-persistence-between-tasks

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

我想使用一个 CLA 任务、为将要运行的其他任务完成设置。  显然、对 RAM 的任何更改都将在任务运行到完成后保留。  但是对 CLA 寄存器的更改是否也会持续存在?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我正在查看该主题。 我很快就会回到你的身边。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

     确切地说、您要配置哪些 CLA 寄存器? 通常、CLA 寄存器会持续存在。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    我想在一项任务中设置 MRx 和马克思寄存器、并让它们一直持续到下一项任务开始。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    是的、这些问题将持续存在。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  感谢 Susmitha