This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:信号调节

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445731/tms320f28069m-signal-conditioning

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我正在使用微控制器 F28069M 为电机控制设计逆变器。 如果我使用它进行编程并使用 ePWM 模块、那么我将如何向逆变器栅极驱动器提供栅极脉冲。 我知道,使用 GPIO 引脚,它将提供3.3V。但我的栅极驱动器需要12V 然后如何提供. 我将提供3.3V 或其他一些所需的电路,请告诉和通过使用 ADC 引脚,我将感应电流,但我不使用任何保护电路,那会发生什么可能性,我将使用示波器信号,我需要其他永恒的电路来设计。 请将我提出的所有资源告诉我。 我正在使用编码器进行速度感应、但我无法配置该部件。 请给我一个测量电机速度的最简单的解决方案。 我认为需要保护电路。 给我指导、以免损坏微控制器。 和列出我在不使用该保护电路时遇到的所有问题。

谢谢、此致  

Nishant Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    [quote userid="632050" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445731/tms320f28069m-signal-conditioning 使用 GPIO 引脚将产生3.3V 电压。但是我的栅极驱动器需要12V 电压以及如何提供

    那么您需要一个电平转换器来升高电压电平。  

    [quote userid="632050" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445731/tms320f28069m-signal-conditioning 通过使用 ADC 引脚、我将感应到电流、但我不使用任何保护电路、那么可能发生的情况是什么

    可以在 ePWM 模块中启用跳闸区域功能、从而通过软件提供过流保护。 您可以参考 C2000WARE SDK 中的示例。

    [quote userid="632050" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445731/tms320f28069m-signal-conditioning 并且我正在使用编码器进行速度感应、但我无法配置该部件。 请给我一个测量电机速度的最简单的解决方案。 [报价]

    请参阅 C2000_CC2000SDK_准 中的通用电机控制实验项目 Ware_Motor、其中包含读取 eQEP 传感器信号或霍尔传感器信号的实现示例。

    谢谢!

    嘉兴市