This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:引导 ROM 版本和代码

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445911/tms320f28384d-boot-rom-version-and-code

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

您好!

我有几个关于 C28x 引导 ROM 代码的问题。

  1. 是否可以绕过该引导 ROM 代码?

  2. 如果我的理解正确、C200Ware 安装中提供了 C28x 引导 ROM 源代码。  然而、我想知道是否有办法验证 C200Ware 附带的代码是否与运行我们软件的特定 TMS320F2834D 附带的代码相匹配?  不同的 C200Ware 安装版本可能包含彼此不同的引导 ROM 代码吗?

  3. 是否有我们可以从应用程序访问的引导 ROM 版本号?

  4. 如果我们有引导 ROM 的源代码、我们可以加载符号并在处理器上对其进行调试吗?

非常感谢您的观看、

会的