This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:滤波器设置问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438586/tms320f280025-filter-setting-problem

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

嗨、团队我的客户使用 F280025、他们遇到问题:电机的最大电压频率约为1000Hz。 因此、设计用于对硬件相电压进行采样的滤波器极点设置在1000Hz 左右。 但在软件中以1000Hz 运行时、会发现电机的最大电气频率无法达到约1000Hz。 在软件方面、有必要将该值设置为约1800Hz、以使电机的电气频率能够达到约1000Hz。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机的额定频率是多少?

    尝试增加直流母线电压、看看电机的最大运行速度是否相应增加? 如果是、则可能需要场强减弱来使电机以高于其额定速度的速度运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    从客户的反馈来看、它似乎不是归档弱磁问题、而是电角度估算问题。 他们还遇到了一个有关滤波器极点频率设置的问题:如果他使用设置的滤波器电极电容和电阻计算 频率、则与实际频率存在很大差异。 如果他使用计算的频率、则整个系统 将异常 (无法达到速度、或过流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流感应电路上是否使用滤波器(RC)? 您能否发布电流和电压检测信号的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    请检查他们的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angela、

    已在电子邮件中回复您。