This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 XDS100_V3调试 F28388D 的定制电路板

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443675/tms320f28388d-debugging-a-custom-board-with-f28388d-using-a-xds100_v3

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

大家好!
我在 处理项目的调试阶段时遇到了一些问题。
我尝试使用 XDS100_V3探针对基于 f28388的电路板进行调试/编程。

我已经检查了所有的引脚连接和电气连续性、一切看起来都正常。
我目前使用探针的20引脚 TI 连接器、并取出 TMS、TDO、TDI、TCK、VREF、 GND 和 TRST。 之所以这样、是因为电路板侧的连接器是14引脚连接器、但间距为1.27mm (调试探针1为2.54mm)。

这意味着我将使用一些跳线电缆和适配器从2.54mm 传递到1.27mm。 同样、我验证了连续性和静态值、它们看起来是合理的。

但是、当我尝试使用"Test Connection"按钮在目标配置文件中简单地测试连接时、结果显示了以下错误消息:

SC_ERR_TEST_MEASURE

基本上、两个完整性测试(DR 和 IR)甚至都无法启动。

您有什么建议吗?

期待收到您的反馈。
谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布目标配置文件的屏幕截图或附加该文件?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、它是自带的。


    希望它可见

    我尝试降低频率、但没有成功。

    感谢您的回复、我将上线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为感恩节假期,我必须在下周回到你身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、
    感恩节快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!
    我希望你的假期顺利。

    我给你写信是因为我设法解决了这个问题。
    经过多次尝试,我认为这个问题确实隐藏在一些硬件缺陷背后的电路板(我们暂时修复)和电缆连接,这是真的很差的强度和质量。

    但是、我成功地调试了电路板、并且只要我不会过多地干扰系统(假设)、我就能够保持调试状态。

    感谢您的回答和您宝贵的可用性。

    您可以在我这边关闭论坛请求!

    直到下一次!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到您的问题已得到解决!