This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:为什么只有3个 CPU 计时器

Guru**** 2483105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445095/tms320f280039-why-only-3-cpu-timers

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

为什么 C2000 (TMS320F28003x)微控制器只有3个 CPU 计时器、而 TM4C1233 (Cortex M4)有12个 GP 计时器?

是否可以将 C2000捕获和比较计时器用作通用计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lothar:

     您刚才提到的 TM4C1233是我们的一款较早的器件、它的计时器模块具有更广泛的功能、包括 PWM 模式。 相反、F28003x 有3个 CPU 计时器模块以及8个 ePWM (增强型 PWM)模块。 如果您希望生成周期性中断、那么此器件上有11个可用模块。

    请 更详细地解释您的预期用例、然后我可以 咨询 ePWM 专家、 确认此外设适用于 您的应用。

    此致、

    Delaney