This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800153-Q1:封装数据

Guru**** 2483085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800153-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444980/tms320f2800153-q1-pakaging-data

器件型号:TMS320F2800153-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:
您能否共享 J 和 R  的角度数据以及 Q 的容差?

在数据表的第233/246页中、找不到这些数据。

最棒的地方

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F2800153-Q1

    工具与软件:

    大家好、团队成员:

    好的、终端客户 OSI Electronics 希望了解数据表第233/246页中未显示的以下角度数据。 可以帮助共享 J 和 R  的角度数据以及 Q 的容差?



    此致、

    Joselito Go
    德州仪器(TI)客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    我们正在与包装团队进行核实。 最新信息如下:

    • 关于 R 的 角度为12度。
    • 关于 J ,它看起来似乎是 J 正在查看封装底部和引线底部之间的距离,你能帮助澄清我们在这里看什么角度?
    • 关于 Q 、引线框厚度和容差为0.127 ± 0.010mm。

    此致、

    Allison