请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800152-Q1 工具与软件:
我们要使用 包含在 C2000系列微控制器中的 FPU 单元。 但对于我们来说、32位浮点数的限制很低、我们看到这些 微控制器支持的64位浮点数类型。
我们想询问在使用浮点64字节类型时分辨率是否有所降低或有任何劣势。 如何 将32位浮点数据转换为64字节? 有人能提供更多细节吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们要使用 包含在 C2000系列微控制器中的 FPU 单元。 但对于我们来说、32位浮点数的限制很低、我们看到这些 微控制器支持的64位浮点数类型。
我们想询问在使用浮点64字节类型时分辨率是否有所降低或有任何劣势。 如何 将32位浮点数据转换为64字节? 有人能提供更多细节吗?