请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28384D 工具与软件:
我想将 malloc 读取为包装器函数、以便 从 FreeRTOS 使用 pvPortMalloc 来进行 heap4实现。 是否可以使用 ti 代码生成工具实现此目的? 立即编写当我编写自己的包装程序时、我从链接器获得一个重新定义的错误:
错误:重新定义符号"malloc":首先在"./cm_boot/md_main.obj"中定义;
在中重新定义
"C:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/lib/rtsv7M4_T_le_eab
i.lib "
我已经尝试在项目属性中使用"链接顺序"选项卡、但这没有帮助。
谢谢!
Pat Sullivan