This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CPU HWBIST 可用?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447024/tms320f28p550sj-cpu-hwbist-available

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

CPU (C28x) HWBIST 是否可用?

我们如何判断 HWBIST 是否可从数据表/TRM 获得?

如果没有 HWBIST、用户必须运行 C28_STL 以实现 IEC61508/ISO26262/UL1998/IEC60730等功能安全。 对吗?

同样、 F28003x 上的 CPU (C28x) HWBIST 是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    否、F28P55x 上的 HWBIST 不可用。  如您所说、DS、方框图以及其他地方中都会提到这一点。   

    正确、用户需要使用 C28_STL 来测试内核逻辑

    最后、是的、F28003x 具有 HWBIST。

    此致!

    Matthew