This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:内部 VREG 电源

Guru**** 2815845 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, LAUNCHXL-F28P65X, TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446936/tms320f28p650dk-internal-vreg-supply

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65XLAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

您好!


我对 VREG 功能有疑问。 在 TMS320F28P650DK 的数据表中、可以发现1.2V VREG 可用的内部稳压器。 此外、根据功耗曲线图、与外部电源相比、使用内部稳压器的功耗更低、因此似乎更高效。 但我注意到、该微控制器的两个参考设计(TMDSCNCD28P65X 和 LAUNCHXL-F28P65X)都使用了外部1.2V 电压电源。 所以、我想问一下使用1.2V 外部电源有什么好处? 如果我想使用内部电源、应特别注意什么(减少 BOM 数目的优点似乎很有用)?


非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在外部提供1.2V 电压、则效率差异将取决于外部电源。 内部电源功耗图低于外部电源的原因是、即使 VDDIO 处于最大值时、内部稳压器也会将1.2V 保持在该标称电压。  当我们针对内核测量外部电源时、我们也对其施加最大电压。 这就是为什么内部稳压器看起来更"好"的原因。

    使用片外电源的原因是、如果您使用的不是 LDO、而是开关稳压器、效率将高于我们的片上 VREG、也就是 LDO。

    还有一些用例需要监控内核电源、但由于其实现方式的性质、不能对内部稳压器输出使用监控器;因此、如果需要监控、需要从外部源提供1.2V 的电压。

    此致!

    Matthew