This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:断电序列问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446693/tms320f2800137-power-down-sequence-issue

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户看到在断电期间会多次触发 XRSn、并通过3.3V 回弹。 是否存在任何 设备故障风险?

黄色为3V3、它在2.43V 时反弹。 绿色是 XRSn

下面是一个放大图像、当3V3降至 BOR 时、有两个 XRSn

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    不担心器件行为。  现在的情况是、在我们断电并进行初始复位时、VDDIO 的阈值正在降至预引导电平。  器件将短暂退出复位、BROM 将重新修整 BOR、RESET 将置位、这种情况一直持续到 VDDIO 降低到足够低。

    但是、结果是器件永远不会退出 BROM、因此不会执行任何应用程序代码。

    此致!

    Matthew