This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:CMPSS CBC 出错

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441645/tms320f28p650sh-cmpss-cbc-goes-wrong

器件型号:TMS320F28P650SH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!  

  我在使用 CMPSS CBC 实现峰值模式控制降压时遇到了一个问题。

  PWM 在周期开始时将为高电平、电感的电流将升高、而 CMPSS 将比较 电感的 ADC 电流与 DAC 值、以生成信号来关断 PWM。 、、我可以 控制降压转换器。

  您可以看到下图:

CH1:电感电流的模数转换器(ADC)

CH3:CMPSS CTRIPOUTL 的输出 xbar (CMPSS 输出)

Ch4:DAC 值(通过 DACA 模块)(用于查看变化的趋势)

   您可以看到电流在周期开始时上升、在电流等于 DAC 值。时下降

   但看到 红框圈的部分、 当电流下降时、输出 Xbar 保持高电平(DAC 值未更改)、而在下一个周期到来时、电流没有上升。

   询问 TI 工程师哪些因素会导致上述问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    从该图可以明显看出、信号中有噪声。

    您是否可以尝试使用 CMPSS 模块内的数字滤波器来消除噪声? C2000ware 目录中有一个示例可用于配置数字滤波器。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hadi、ñ a.

        根据我最近使用 CMPSS 的情况、 我发现 CMPSS 存在两个问题:

       1.第一个问题是我在下面的问题、 如果当前样本在斜坡延迟= 0时与比较值匹配、那么我使用了 CMPSS 斜坡延迟函数、μ s、那么比较器将置位直至下一个周期开始、而 ePWM TZ CBC 将在下一个周期中锁存。 这就是 ePWM 输出在下一周期为低电平的原因

       2.我在测试中发现、斜坡延迟的时钟是 SysTick、而不是 RAMPxCLK