This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 BOOSTXL-DRV8305EVM 的 PMSM InstaSpin-FOC 无传感器控制示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447844/launchxl-f28379d-instaspin-foc-sensorless-control-of-pmsm-example-using-boostxl-drv8305evm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVM

工具与软件:

早上好

我有一个 LAUCHXL-F28379D 和一个 BOOSTXL-DRV8305EVM。 我想使用它们来驱动 PMSM。 有任何适用于 InstaSPIN-FOC Web 应用的示例吗?

我一直在尝试遵循这个教程: https://www.youtube.com/watch?v=E9Xay7GjxM8
在 GUI Composer 中设置了正确的电路板和调试探针后、我成功让它识别微控制器并加载程序。 但是、当我勾选启用系统复选框时、它找不到总线电压、除了填充了几个参数外什么也没发生:

当我选中"运行"时也没有任何反应。

我将为 BoosterPack 提供30V 电压。 我移除了跳线引脚 JP1-5、并将 JP6安装在 launchpad 上。 这两个电路板以前都使用 CCS 中的双伺服 fcl-sfra 示例进行工作。

我尝试驱动的电机是 Cubemars 的 GL80 KV60。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经循环来自团队的相关专家、请期待第二天左右回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="633926" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447844/launchxl-f28379d-instaspin-foc-sensorless-control-of-pmsm-example-using-boostxl-drv8305evm |LAUCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM

    我们没有同时使用这两个开发板的软件解决方案。 您可以采用现有的37x 器件示例、并将其移植到  DRV8305EVM 硬件、即更改 ADC 配置、电流/电压检测调节等  

    我知道如果您有兴趣的话、Mathworks Simulink 将支持这两个电路板。  www.mathworks.com/.../generate-motor-control-models-selected-algo-hardware.html

    您是否在寻找有传感器或无传感器的电机控制?

    此致!

    Kevin