This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CGXML v2.61的 SDO 下载网页指出它已不再受支持。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447068/tms320f28379d-the-sdo-download-web-page-for-cgxml-v2-61-says-it-is-no-longer-supported

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我们是否应该使用更新的等效项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不再支持 cgxml、也没有我知道的较新的等价物。 我将此主题提请编译器专家注意替代解决方案。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的--不再支持 cgxml。  根据您尝试执行的操作、这些工具中可能具有等效的功能、但我们需要详细了解您的用例。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中,我在2020年1月被 George Mock 告诉,我可以使用 cgxml 软件包从 Windows 命令行使用 ofx6实用程序进行堆栈分析。 这是在2018年 Acgxml 软件包的支持公告结束后2年。  

    您是否有较新的工具来执行静态堆栈分析? 在较新版本的 CCS 中、堆栈分析功能的质量是否与 ofx6程序等效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    为此、我们建议在 CCS 中使用"Stack Usage"视图。 有关更多信息、请参阅此文档。  此视图依赖于 OFD 实用程序提供的 XML 调用图支持、也包含在工具链中、如果您的代码是在启用调试的情况下构建的、例如、您也可以转储和解析该支持 ofd6x --call_graph