This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CAN_CTL 寄存器、INIT 位

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445541/tms320f280049-can_ctl-register-init-bit

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

客户对 CAN 模块进行编程并对 CAN_CTL 寄存器有疑问。 它们的 SW 使用原子写入位0和位15。

TRM 展示了位15 SWR 由位0 INIT 位进行写保护。 什么是写入–保护意味着什么。 当 bit 0等于0或1时、是否忽略对位15的写入?

设置 INIT 位以关闭 CAN 通信是否意味着1个 CAN 模块忽略总线活动。

  

什么是1。 和2. 意味着什么? 这是否意味着他们必须通过两个步骤来实现?

C2000ware 通过2个步骤来实现它。

有14个周期的延迟、未在 TRM 中记录。 这是什么?

此致、Holger