工具与软件:
我将针对28388D CPU1和 CM 进行固件更新。
使用 Fapi_issueProgrammingCommand (),我已经 按照十六进制实用程序和的说明在每个内核的闪存中编程(写入)数据
我进行了检查、确保写入的数据与直接在 CCS 上加载和运行程序时的情况相同。
但当我重新启动电路板时、只有 CPU1能正常工作、并且 CM 内核无法正常工作。 -不意味着故障,我认为 CM 没有得到引导,当 CPU1通过重启打开。
我使用 C28x_cm 文件夹中的 ti led_blinky 示例进行了测试。
LED1由 CPU1正确闪烁、但 LED2 (应由 CM 控制)继续亮起。
我不知道为什么 CM 不起作用。