This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:SysConfig 定制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447393/tms320f28p550sj-sysconfig-customisation

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、

我目前正在使用sysconfig进行引脚排列和初始化、我认为这是一个很棒的工具! 不过、我正在寻找自定义生成(派生)文件中的函数调用和值的最干净的方法。

例如、我处理的是闪存 API 编程、在生成的device.c文件中、Device_init()函数调用自main。 此外、Flash_initModule(FLASH0CTRL_BASE, FLASH0ECC_BASE, DEVICE_FLASH_WAITSTATES)调用函数、其中DEVICE_FLASH_WAITSTATES默认值为3。

假设我要设置DEVICE_FLASH_WAITSTATES为2。 是否有一个更好或更接近的方法来实现这一点,比通过Flash_initModule(FLASH0CTRL_BASE, FLASH0ECC_BASE, 2)main立即重新调用它Device_init()?

我是否遗漏了明显的东西、或是否确实有更干净的方法?

提前感谢您的见解!