This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-Q1:休眠模式开启时的电源要求

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447645/tms320f28377d-q1-power-requirements-for-sleep-mode-on

器件型号:TMS320F28377D-Q1

工具与软件:

您好!

我是来自韩国首尔科学技术大学的 Kihoon Kim。

我计划在应用中使用 TMS320F28377D-Q1 MCU、并想实现睡眠模式以降低功耗。 您能说明一下启用睡眠模式的电源要求吗?

具体而言:

  1. 哪些电源轨(例如 VDD、VDDA、VDDIO)需要在睡眠模式下保持有效?
  2. 对于睡眠模式下的内部或外部稳压器(例如 VREGENZ 配置)、是否有任何特殊注意事项?
  3. 对于唤醒源或配置、是否有我应该注意的建议设置?

我曾提及数据表和 TRM、但对通过配置器件电源实现出色低功耗运行有更多见解或最佳实践表示感谢。

提前感谢您的指导!

此致、
金起勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kihoon:

    我已经循环来自团队的相关专家、请期待第二天左右回复。

    此致、

    Delaney