This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444970/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我使用的是 TMS320F28335、通过配置文件和输出文件、可以使用 C2000系列 XDS510LC JTAG 仿真器来加载程序。 我有下面的问题,任何帮助将被接近,因为我被卡住,生产受到阻碍。

1. TMS320F28335未进行编程、因为我已使用过多次、但现在目标未连接、并且器件已锁定、不同 PC 和笔记本电脑中会出现提示。

-->我已经检查了 JTAG 和重置的所有信号、所有电源都正常、现在 JTAG 没有与仿真器连接。

--->我应该使用不同的编程器和 CCS 版本,因为当前版本是5.5。

-->我也尝试过新安装的芯片,但结果是一样的。 因此、我对 C2000仿真器有疑问、但我对其他仿真器仍有相同的结果。

请建议是否有人对此有任何想法,也可以使用任何其他程序员对其编程。

此致

Gaurav