主题中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
大家好!
我使用 LAUNCHXL-F280049C、需要配置98.333 MHz 的"奇数"SYSCLK。 时钟源为20 MHz XTAL。
使用 IMULT 14、FMULT 3 (产生295 MHz VCO 频率)、ODIV/3和 PLLSYSCLKDDIV /1对系统 PLL 进行编程应该可以工作。
但是 SysConfig 时钟树不知道 ODIV、因此抱怨295 MHz 的 PLLRAWCLK 过高(最大200)。
在此处、参考手册(SPRUI33H): 
在这里的 SysConfig 时钟树中、注意缺少 ODIV 
我正在使用 CCS 12.8.1.00005和 SysConfig 1.21.0.3721、并已从 C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\empty_projects 导入 empty_driverlib_project 。
是否有任何方法可以使用 SysConfig 获取所需设置?
此致、
沃尔夫冈