This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:使用 SysConfig 设置的时钟树

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1442396/launchxl-f280049c-clock-tree-setting-with-sysconfig

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

工具与软件:

大家好!

我使用 LAUNCHXL-F280049C、需要配置98.333 MHz 的"奇数"SYSCLK。 时钟源为20 MHz XTAL。

使用 IMULT 14、FMULT 3 (产生295 MHz VCO 频率)、ODIV/3和 PLLSYSCLKDDIV /1对系统 PLL 进行编程应该可以工作。

但是 SysConfig 时钟树不知道 ODIV、因此抱怨295 MHz 的 PLLRAWCLK 过高(最大200)。


在此处、参考手册(SPRUI33H):

在这里的 SysConfig 时钟树中、注意缺少 ODIV

我正在使用 CCS 12.8.1.00005和 SysConfig 1.21.0.3721、并已从 C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\empty_projects 导入 empty_driverlib_project 。

是否有任何方法可以使用 SysConfig 获取所需设置?

此致、
沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    我认为这是一个需要解决的时钟树错误。 F28004x 器件具有要配置的 ODIV。 让我在时钟树专家的讲解一下。

    我将创建 JIRA 票证来跟踪此情况、并将在下一个 C2000Ware 版本中对其进行更新。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aswin

    我们什么时候可以得到解决? 这是否会以 SysConfig 更新的形式进行?