This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:版本混淆- CCS1.8.n、CCS20或 Theia1.5.1?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448024/launchxl-f280039c-version-confusion---ccs1-8-n-or-ccs20-or-theia1-5-1

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

我们的 软件团队需要确定性地投入学习/培训时间,以进入一个相当重要的 项目。 在评估任务的最后三个月中、我们经历了上述每个 IDE 变体。 我们迁移到 Theia 认为,这是最新的,也许是最稳定的也相信它将是 IDE 带我们进入未来。

现在? 上周,我被告知 CCS20是可用的,将是最好的投资.. CCS20是预计12月发布的版本吗? 这些术语对我们来说似乎令人困惑...CCS20或"Theia"将成为术语? 我在 TI 文献中也看到了"CCS20 Theia"。。 我们能否在 CCS 登录页面上预先获得有关术语/品牌推广等的声明???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam Xie 说:
    我们迁移到 Theia、认为这是最新的、也许是最稳定的、也相信它将是将我们带入未来的 IDE。

    是的。

    Sam Xie 说:
    CCS20是12月的预测发布版本吗?

    是的。

    CCS20或"Theia"将是术语? 我在 TI 文献中也看到了"CCS20 Theia"。。 我们能否在 CCS 登录页面上提前获得有关术语/品牌等的声明???[/QUOT]

    这种混淆可能是由于我们与"CCS"系列并行推出了一个名为"CCS Theia"的新产品系列。 "CCS Theia"是我们基于 Theia IDE 框架的新 IDE、而 CCS 仍基于旧的 Eclipse IDE 框架(当时)。 我们继续并行推出"CCS"和"CCS Theia"的版本。 我们现已停止使用单独的"CCS Theia"行。 CCS Theia 1.5.1是最后一个版本、具有"CCS Theia"品牌。 我们将继续使用"CCS"行、但从 CCS 20开始、它将基于 CCS Theia IDE 框架。 CCS 12.8.1是基于 CCS Eclipse 的最后一个 CCS 版本。 CCS 20是12.8.1之后的下一个 CCS 版本、但基于 Theia IDE。 CCS 20基于 CCS Theia 1.5.1。 CCS 的所有将来版本都将基于 Theia IDE。

    如需更多信息、请参阅以下页面:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/

    请注意、一些链路是旧的、但它应该解释过渡。