This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:RTC 实施

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441752/tms320f28388d-rtc-implementation

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我希望在 TSM320f28388d 控制器中实现 RTC 监控。


在此示例中、我使用了 time.h lib、但调用 time (NULL)将返回相同的值(无秒级增量)。

有任何相关示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否与使用实时时钟有关? 您能否详细解释一下  您要查找的参数? 我目前不知道有任何这方面的例子、但希望首先提供更多的背景信息。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复

    是的、它与实时时钟相关、我正在查找日期和时间。

    我正在使用 time.h 头文件、在这里、我找不到任何 setdateand time 函数来设置自定义日期和时间。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Satish、

    Allison 目前不在办公室,直到节假日结束。 请预计响应会有延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Satish、  

    对于延迟延长、我们深表歉意。   听起来您需要像在 Linux 或 UNIX 等操作系统中那样使用时间函数、但我们的器件库不支持此功能。 这是您正在使用的通用库吗?

    此致、

    Allison