This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:完整比较指南

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445843/tms320f28379d-full-comparison-guide

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我正在尝试了解 TMS320F28379D 和其他 C2000 MCU 之间的差异。  我只能在此网页  上找到:C2000实时微控制器产品选择| TI.com、但其中只有一些器件上的外设列。  一些未在列中的外设在"特性"列中显示、但并非所有外设在列中。  我无法对信息不完整的不同设备进行比较。  我尝试从页面下载 Excel 电子表格、但这更糟糕(网页上显示的某些信息缺失)。  是否有像所有其他供应商提供的那样以矩阵形式显示所有外设和 MCU 的完整文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    我相信您正在寻找的是 C2000外设用户指南 链接 。 "每个器件可用的外设"下有针对每个器件系列(和外设类型)的每个外设的紧凑列表。 我建议查看第3代表、因为这些表与 F2837xD 非常相似。 您还可以查看"外设说明"部分、以查看具有特定外设的所有器件系列的列表。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢指针、虽然这是我需要的原始数据、但我不允许直接比较 MCU。  我需要创建一个所有这些表的统一矩阵来进行比较;否则、我需要滚动浏览数十页的表来进行比较。  我想、如果仅仅是这样、我就不得不自己创建该矩阵、这很奇怪、因为我真的不认为这是一个大问题...所有其他芯片供应商都提供该矩阵、以便在他们的器件之间进行比较。


    谢谢!

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我带回了...这并没有提供我所需的原始数据、因为它不会指示器件具有的每个外设数量、而只是有一个"X"表示它具有该数据。  如果没有大量外设、我就无法判断 MCU 是否满足我的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    我不知道任何直接包含此内容的信息、但如果您想制作 Excel 表格、您可以参考器件数据表或产品页面来查看此数据。 我正在向我们的营销团队的一名成员咨询、以了解他们是否了解任何信息。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、为了使选择工具更易于使用/专注于大多数客户实际搜索的内容、他们在您需要查看所有数据时使其无效。

    有什么具体的东西,我们可以帮助你找到一个新的设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向大家推荐了产品说明书、制作了符合我需求的电子表格。  看起来应该可以从供应商处获得、但确实是这样。