This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:在目标配置设置的板列表中找不到 LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448193/tms320f28069m-unable-to-find-launchxl-f28069m-in-the-boards-list-of-target-configuration-set-up

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!
在目标配置列表中找不到 launchpad 模型。 通过直接选择 MCU、我仍然能够刷写到电路板上、即"TMS320F28069M"。 然而、我想知道是否因为 LaunchPad 未显示而缺少任何文件。 我附上了这封邮件的屏幕截图。

这可能是我无法在中找到电路板/器件的原因 .syscfg 或者、我想知道.ccxml 和.syscfg 之间是否有依赖关系。

请支持、
祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarav:

    SysConfig 中不支持 F28069。 对于目标配置、选择直接 MCU 将有效。 在.ccxml 和.syscfg 之间没有依赖关系。

    此致!

    Ryan Ma