This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:不运行 CMPSS_getStatus (CMPSS2_BASE)函数。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444838/tms320f280038c-q1-cmpss_getstatus-cmpss2_base-function-is-not-operated

器件型号:TMS320F280038C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我们要使用 CMPSS_getStatus (CMPSS2_BASE)函数来监视 PWM 输出和 COMPSTS[COMPHSTS]。

当斜坡发生器和 CMPx_HP 信号在 COMPH 比较器处比较时、PWM 输出根据 CMPSS 模块配置更新。

但是、即使 PWM 输出信号正常更新、COMPSTS[COMPHSTS]也不会改变。

因此、我们想知道如何监视 COMPSTS[COMPHSTS]。

请检查、我们将期待您的回复。

另外、如果您需要一些代码、我将进行更新。

希望大家能够理解我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

     您可以通过 OUTPUT-XBAR 将 CMPSS 输出路由到引脚、并监控该引脚以查看在跳闸发生时它是变为高电平还是低电平。

    您可以在 c2000ware 目录中找到一个示例: \ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28003x\examples\cmpss

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我希望使用 GPIO 引脚和示波器来监控 CMPSSSTS。

     下面我将解释一下我要做的作为伪代码示例的操作。

    当 CMPSS 比较发生跳闸时、是否有办法监测 GPIO 引脚?

    [伪代码示例]

    u16CompSts = CMPSS_getStatus (CMPSS2_BASE);

    if (u16CompSts ==高电平)

     GPIO_writePin (GPIO23、高电平);

    }

    设计

     GPIO_writePin (GPIO23、低电平);

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    请您回答我新增的问题吗?

    我需要知道如何使用 GPIO 信号作为我在上面编写的伪代码来监控 CMPSS 状态。

    希望大家不要错过我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要此伪代码。 cmpss 的输出可通过 output-xbar 路由到 GPIO。 在示例中、您可以了解其配置方式。

    此致、

    哈迪