This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:CAN 总线自动发送 E2E 配置文件支持请求

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431836/tms320f280038c-q1-can-bus-autosar-e2e-profile-suppor-request

器件型号:TMS320F280038C-Q1

工具与软件:

您好!

我们将 F280038CPMRQ1 MCU 用于汽车应用的 OBC 和 DCDC 电路板。 对于 FuSa 问题、需要我们在 CAN 上为这些 MCU 实施一个 Autosar E2E 配置文件。 TI 是否为这个 Autosar E2E 配置文件提供了任何技术支持、库或软件模块? 您可以如何帮助我们解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    我们的 Autosar 专家将于下周离职。  一旦他回来,就会跟他核实。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    您能检查一下我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    很抱歉我们的 Autosar 专家已经不在了。  我跟进问题、并在收到我们的 Autosar 专家的回复后立即告知您。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    Autosar 仅在较新的器件上受支持、并且针对已实现的 CAN 提供 E2E 配置文件。  很遗憾、F2780039x 不支持 Autosar。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如何获取当前库? 我会自行检查和修改。