This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:DEVICE_DELAY_US 功能和看门狗复位机械。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448232/tms320f280038c-q1-device_delay_us-function-and-watchdog-reset-mech

器件型号:TMS320F280038C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

在 device.c 和 device.h 中、有 device_delay_US 函数。 我调用 mainloop。 我想知道我是否也设置了看门狗

SysCtl_setWatchdogMode(SYSCTL_WD_MODE_RESET);

SysCtl_setWatchdogPredivider(SYSCTL_WD_PREDIV_2048);
SysCtl_setWatchdogPrescaler(SYSCTL_WD_PRESCALE_8);

SysCtl_serviceWatchdog();
SysCtl_enableWatchdog();

SysCtl_setWatchdogMode(SYSCTL_WD_MODE_RESET);.

1) 1)  DEVICE_DELAY_US 功能是否会导致任何看门狗复位?

2) 2)如果我增加 DEVICE_DELAY_US (50000)时间、看门狗是否复位?

3) 3) 在 ADC 中断中使用 DEVICE_DELAY_US 是否安全?

4) 4)在哪种情况下、我不应该使用 DEVICE_DELAY_US?