This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:当全局加载时、PWM 将异常、具有使能相移的从器件 PWM、TBPHS = 0?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449564/tms320f280025-pwm-will-abnormal-when-global-load-slave-pwm-with-enable-phase-shift-with-tbphs-0

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为我的客户提供帮助。

客户使用全局加载函数更新了 PWM1/PWM2/PWM3/PWM4的 TBPRD/CMPA/CMPB。 他们发现将发生 PWM 漏检 AQCTL/AQCTL/CAD 事件因启用的相移而漏检。 一旦它们在 PWM2/PWM3/PWM4期间禁用了相移、PWM 问题就会消除并正常工作。 同时、如果它们使用 DBRED/DBFED 来关断 PWM3/PWM4、PWM 波形在启用相移时会异常、一旦它们在 PWM2/PWM3/PWM4期间禁用相移、PWM 问题也会消除、并正常。 您可以查看以下更详细的信息:您能否给我们解释或陈述? 谢谢。

e2e.ti.com/.../PWM-abnormal-with-Phase-shift-enabled-for-Global-Load-mode.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    这是在应用中使用可变相移时的常见问题。 在 TBPHS 大于 CMPA 的第一个周期、计数器将跳过 CMPA 值、导致错过的动作限定器事件。 若要解决该问题、您需要在 TBPHS 大于 CMPA -1时、在 SYNC 事件上启用 T1动作限定器事件。

    谢谢!

    Luke