This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000 TMS320F28335

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448370/tms320f28335-c2000-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

TI Code Composer Studio C2000支持、

 

我有一个 CCS v6、它使用 Black Hawk USB560对 C2000 TMS320F28335进行编程。  

我的 IT 部门不再允许使用我的 CCS 程序中调用的 Chrome 27浏览器。  我能否将 CCS 更新为使用最新的 Chrome 浏览器(我认为为331版本)、以及是否需要更新下面显示的所有旧文件以更新到最新的 Chrome 浏览器、还是只更新到最新的 Chrome 浏览器?

 谢谢!

拉尔夫(布奇)桑堡

塔尔萨性能中心高级测试工程师

应用工程师

Ducommun 公司

11616 East 51st St.

美国俄克拉荷马州塔尔萨市74146.

918.459.2348办公室

RThornburg@ducommun.com

www.ducommun.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    让我来联系 CCS 朋友、进一步为您提供帮助。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 IT 部门不会再使用在我的 CCS 程序中调用的 Chrome 27浏览器。

    您在讨论内部 CCS 浏览器吗? CCS IDE 中集成的一个 IDE? 如果是、则不能 更改 IDE 使用的浏览器。 CCSv6非常旧、不受支持。 您可能需要考虑更新 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    更新 CCS 版本时我很紧张、因为我被告知它确实可以正常工作。  我确实从"Help"菜单进行了更新、但我想在尝试更新时有一些警告。  您能否给我发送一个链接以及有关最新软件更新的可能说明?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我发送一个链接以及一些关于最新软件更新的说明吗?

    这里有几个注意事项。

    如果您使用的是32位 Windows、则您可以使用的最后一个 CCS 版本是 CCS 8.3.1。 CCS 9.x 及更高版本只能在64位 Windows 上运行

    如果您使用的是基于 XDS560v1的调试探针、则可以使用的最后一个 CCS 版本是 CCS 12.0.0。 CCS 12.1.x 和更高版本仅支持基于 XDS560v2的探针(这是您根据屏幕截图获得的探针)

    最后、我们最新的 CCS 版本是20版。 它与早期 CCS 版本大不相同、因为它基于称为 Theia IDE 的新 IDE 框架。 它看起来非常像 VS Code。 通常我会推荐这个新的 CCS 版本、但因为这是一个很大的改变、所以需要学习曲线。 CCS 12.8.1是基于您熟悉的旧版 Eclipse IDE 的最新 CCS 版本。

    要了解 CCS 20的外观、请访问: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAYvq3.tTCJv4S7pKjagLg__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST