This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:McBSP 用作与 HOLT 的 SPI 通信(HI-35850)

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447514/tms320f28335-mcbsp-used-as-spi-communication-with-holt-hi-35850

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我们的项目涉及在 SPI 模式下配置 McBSP 以在 SPI 模式下与 ARINC 429卡(HI-35850)通信

为配置 McBSP、下面是我们在     SPI 从模式下将 HI-35850配置为主模式下的 McBSP 配置

随附了代码和波形、即使波形似乎正确、我们 从 Holt 器件的主复位得到的响应为00、而不是09。

所以请提出改进的建议。

 

#include "Mcu1_Device.h"
#include "Mcu1_Gpio.h"
#include "stdio.h"
#include "DSP2833x_Mcbsp.h"
#include "Mcu1_PieVect.h"
#include "Mcu1_SysCtrl.h"

/*For SPI McBsp*/
void init_mcbsp_spi(void);
void mcbsp_xmit(int a);
void error(void);

// Global data for this example
UNS16 sdata1 ;    
UNS16 rdata1;    

UNS16 sdata2;   
UNS16 rdata2;    
UNS16 sdata3;    
UNS16 sdata4;
UNS16 sdata5;
UNS16 sdata6 ;
UNS16 sdata7;

void main(void)
{
//    printf("Enter main\n");
    /*Initialize System Control:PLL, WatchDog*/
    InitSysCtrl();
    InitMcbspaGpio();
    /* Disable CPU interrupts*/
    DINT;

/*****************************************************************************/
/* Initialize the PIE control registers to their default state.*/
/* The default state is all PIE interrupts disabled and flags
   are cleared.*/
/******************************************************************************/
    InitPieCtrl();
    /* Disable all interrupts and clear all interrupt flags:*/
     IER = 0x0000;
     IFR = 0x0000;

/******************************************************************************/
/* Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    Service Routines (ISR).*/
/* This will populate the entire table, even if the interrupt
    is not used in this.  This is useful for debug purposes.*/
/******************************************************************************/

    InitPieVectTable();

    init_mcbsp_spi();
UNS16 dummy_read = 0x0000;
    sdata1 = 0x0100;  // Master Reset 
    sdata2 = 0x0A00;  // Read the Status Register
    sdata3 = 0x0000;  //Dummy Read 

    sdata4 = 0x1000; // Config Control Register 
    sdata5 = 0x2000;  // Config Control Register 
    sdata6 = 0x2000;  //Config Control Register 

    sdata7 = 0x0B00;  //Read Control Register 

    int i;
    int j;
    for(i=0;i<100;i++)

/******* Master reset************** */
    mcbsp_xmit(sdata1);    
    while( McbspaRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) {}      

    //Dummy Read
    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;
    printf("TX data1:%x\n",sdata1);

    /*Config OPCODE */

    mcbsp_xmit(sdata4);   // 1000 Opcode Config
    mcbsp_xmit(sdata5);   // 2000 Opcode Config
    mcbsp_xmit(sdata6);   // 2000 Opcode Config

    while( McbspaRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) {}

    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;    // Dummy Read
    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;    // Dummy Read
    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;    // Dummy Read
    for(j=0;j<=10000;j++)     //Delay
                {

                }

/**************Read Status Register*************************/
    mcbsp_xmit(sdata2);  //Read the Status Register
    mcbsp_xmit(sdata3);  //Read Dummy data

    for(j=0;j<=350;j++)
            {

            }

    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;
    rdata1 = McbspaRegs.DRR1.all;                     

    printf("TX data2:%X\n",sdata2);
    printf("Received data2:%x\n",rdata1);

/**************Read Control register*************************/
    mcbsp_xmit(sdata7);  //0B
    mcbsp_xmit(sdata2); //00
    mcbsp_xmit(sdata2);  //00
    while( McbspaRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) {}

    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;  //Read Dummy data
    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;   //Read Dummy data
    dummy_read = McbspaRegs.DRR1.all;   //Read Dummy data
    rdata2 = McbspaRegs.DRR1.all;
    for(j=0;j<=350;j++)
                 {

                 }

    printf("TX data 0B:%X\n",sdata7);
    printf("Received data for 0B:%x\n",dummy_read);
    printf("Received data for 0B:%x\n",rdata2);

    for(j=0;j<=350;j++)
        {

        }

           }

   }

/*************Config McBSP**********************/
   void init_mcbsp_spi()
   {


       // McBSP-A register settings
           McbspaRegs.SPCR2.all=0x0000;         // Reset FS generator, sample rate generator & transmitter
           McbspaRegs.SPCR1.all=0x0000;         // Reset Receiver, Right justify word, Digital loopback dis.
           McbspaRegs.PCR.all=0x0F08;           //(CLKXM=CLKRM=FSXM=FSRM= 1, FSXP = 1)
           McbspaRegs.SPCR1.bit.DLB = 0;
           McbspaRegs.SPCR1.bit.CLKSTP = 3;     // Together with CLKXP/CLKRP determines clocking scheme
           McbspaRegs.PCR.bit.CLKXP = 0;        // CPOL = 0, CPHA = 0 rising edge no delay
           McbspaRegs.PCR.bit.CLKRP = 1;

           McbspaRegs.RCR2.bit.RDATDLY=01;      // FSX setup time 1 in master mode. 0 for slave mode (Receive)
           McbspaRegs.XCR2.bit.XDATDLY=01;      // FSX setup time 1 in master mode. 0 for slave mode (Transmit)

           McbspaRegs.RCR1.bit.RWDLEN1=0;       // 32-bit word
           McbspaRegs.XCR1.bit.XWDLEN1=0;       // 32-bit word

           McbspaRegs.SRGR2.all=0x2000;         // CLKSM=1, FPER = 1 CLKG periods
           McbspaRegs.SRGR1.all= 0x000F;        // Frame Width = 1 CLKG period, CLKGDV=16

           McbspaRegs.SPCR2.bit.GRST=1;         // Enable the sample rate generator
           delay_loop();                        // Wait at least 2 SRG clock cycles

           McbspaRegs.SPCR2.bit.XRST=1;         // Release TX from Reset
           McbspaRegs.SPCR1.bit.RRST=1;         // Release RX from Reset
           McbspaRegs.SPCR2.bit.FRST=1;         // Frame Sync Generator reset
   }

   void mcbsp_xmit(int a)
      {
          McbspaRegs.DXR1.all=a;
      }
/******************************************************************************/
/* End of file */
/******************************************************************************/







 SI

谢谢。此致、

Taruna G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待回复、请提供上述问题的支持。

    谢谢。此致、

    Taruna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 McBSP 函数内、您能否验证用于 Init_Mc 函数的 GPIO 的资格是否也设置为异步?

    下面是 GPAQSEL1的示例寄存器、我们需要向用于 McBSP 的 GPIO 写入"11"。  这将绕过 IO 边界的鉴定逻辑、并让 McBSP 模块仅进行同步。  如果将其设置为默认值"00"、则在 McBSP 之前的 SYSCLK 路径中将存在额外的同步、这可能导致内部丢失数据。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢建议,对于您在配置中的信息,我们已经 为所有的 McBSP 功能添加了 GPAQSEL1 = 3。 我们参考了此示例代码。  

    1) 1)配置为 CLK、如下所示:  

     McbspaRegs.SPCR1.bit.CLKSTP = 3;   

     McbspaRegs.PCR.bit.CLKXP = 0;      

     McbspaRegs.PCR.bit.CLKRP = 1;

    McBSP 作为主器件而 Holt 作为从器件正确吗?

    2)在 McBSP 配置中配置为主模式  

    McbspaRegs.RCR2.bit.RDATDLY=01;  

    McbspaRegs.XCR2.bit.XDATDLY=01;

    当我将 RDATDLY 配置为00时、我可以将状态读取为"08"、

    如果将 RDATDLY 配置为01、则显示"00"、但预期结果为"09"。

    您能为我提供指导吗?

    谢谢。此致、

    Taruna G